请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 主题中讨论的其他器件: HDC2080
您好!
因此我们希望 HDC1080的工作电压为2.5V。 我知道数据表规定的电源电压至少为2.7V、但是如果我尝试在2.5V 下运行、会发生什么情况?
我还看到有较新的可用器件、即 HDC2080、它可在低至1.62V 的电压下运行、但这需要更改 PCB 和固件。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.