请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5013 大家好、
DRV5013数据表介绍了 VCC 功率的变化应小于50mVpp。 测量看起来很严格、尤其是在高 VCC 应用中、例如:
对于 3.3V 电源,0.05V/3.3V*100%=1.5%,
对于18V 电源,0.05V/18V*100%=0.27%
获得如此高精度的功率真是太困难了、用于 BLDC 时、功率会在电机启动期间发生显著变化; 如果我们使用18V 直接为 DRV5013供电、就不可能满足50mV 的要求。
我可以为18V 电源轨提供 DRV5013电源建议吗? 谢谢。