请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP1075 您好!
我的客户将 TMP1075与同一 I2C 总线上的其他器件一起使用、总线速度将为 HS 模式。 似乎需要发布 HS 模式主机代码才能将总线更改为 HS 模式、 但您能否就以下内容提供您的评论?
1.在将总线速度更改为 HS 之前、其系统能否以400kHz 的频率与其他器件通信、而不会出现任何问题? 我想如果从地址与此器件的地址不同、就会更好。
2.其系统能否发出400kHz 的 HS 模式主机代码? 我认为它们是可行的、因为默认的 I2C 总线速度是快速模式。
此致、
川崎义和