This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:更改为 HS 模式之前的 HS 模式命令

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1209992/tmp1075-the-hs-mode-commands-before-changing-to-hs-mode

器件型号:TMP1075

您好!

我的客户将 TMP1075与同一 I2C 总线上的其他器件一起使用、总线速度将为 HS 模式。  似乎需要发布 HS 模式主机代码才能将总线更改为 HS 模式、 但您能否就以下内容提供您的评论?

1.在将总线速度更改为 HS 之前、其系统能否以400kHz 的频率与其他器件通信、而不会出现任何问题?  我想如果从地址与此器件的地址不同、就会更好。

2.其系统能否发出400kHz 的 HS 模式主机代码?  我认为它们是可行的、因为默认的 I2C 总线速度是快速模式。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    1.可以。只要地址不同、系统就能够以400kHz 的频率与总线上的其他器件进行通信。

    2.正确,可在400kHz 发送 HS 模式主机代码以使器件进入 HS 模式。  TMP1075将不会确认此字节、但会在内部切换到 HS 模式、并且器件总线将保持在 HS 模式、直到接收到停止条件。