请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112 主题中讨论的其他器件:TMP102、
您好!
我们是否可以使用温度传感器 TMP112x 直接替代 TMP102? 因为现在其中一个产品中使用的是 TMP102。 如果我们计划使用 TMP112来代替 TMP102、我们希望确保 TMP112的固件与 TMP102一样。 我们不想更改从器件地址及其固件等任何内容、我们也可以在较旧的产品中将 TMP102替换为 TMP112。