This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:基本问题

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206155/tmp235-basic-question

器件型号:TMP235

您好!

让我来问一个基本问题。

当电源未输入到 VDD 时、如果向"VOUT"引脚施加电压(5V)是否存在任何问题?

我想它似乎没有损坏器件、但让我来确认一下。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi、

    当电源输入不是 VDD 输入时、我们不建议向 VOUT 施加5V 电压。 这可能会导致超出数据表中指定的绝对最大值表、从而损坏器件。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen-San:

    非常感谢您的答复。

    您是说违反了"VOUT"规格"(VDD+0.3) max "、对吗?

    即、"无电源"意味着 VDD = 0V、那么 VOUT 必须低于0.3V。

    因此、在无电源的情况下向 VOUT 施加5V 电压可能会造成损坏。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen-San:

    抱歉、让我再问您一遍。

    我想知道实际的故障可能性。

    我能理解接下来、也就是说、

    "如果长时间使用5V 电压、出现故障的可能性会增大、但如果短时间应用电压、则无影响(问题)。"

    如果你有"短时间"的数据,请告诉我。

    当然、没有必要保证数据的价值...我想知道您对数据的看法。

    谢谢!

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    我不会说、如果在短时间内施加5V 电压、则不会产生影响。 即使在短时间内向 Vout 施加5V 电压、也可能会超出绝对最大额定值之一、从而损坏器件。 我无法确定在短时间和长时间施加5V 电压的情况下损坏器件的可能性、但应该了解这两种情况都可能损坏器件。  

    Jalen