This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001寄存器自动递增

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202007/opt3001-opt3001-register-auto-increment

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT4001

 在为 OPT3001供电后、我应该将第一个 I2C 读取/写入延迟多长时间?

是否可以一次性填写所有寄存器的内容、或者您是否需要逐个对每个寄存器进行具体寻址。 是否有可在许多其他 I2C/SPI 器件中找到的地址自动递增功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    让我找出延迟、我会告诉您。 OPT3001没有自动递增功能。 OPT4001提供了此功能。

    谢谢!

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    在供电后、应在第一个 i2c 事务之前等待至少300us。

    谢谢!

    Brent Elliott