This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:关于探针激励和闭环精度

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1234592/drv401-about-probe-excitation-and-closed-loop-accuracy

器件型号:DRV401
主题中讨论的其他器件: DRV411

您好、

我正在尝试了解 DRV401如何与磁性元件和 探头设计协同工作。

DRV401提供 IS1/IS2作为探头接口、但它没有说明探头的外观、仅显示以下探头电流波形。

我的三个问题是:

①how 此探针(正常工作的可饱和电感器)由 DR401激励和偏置? 我无法通过数据表中50%占空比 IS1波形来形象地描述激励源是什么样子。

②Is PWM 占空比或宽度、 与初级侧输入电流完全成正比? 如何确保这一原则?

③I 已了解到闭环磁通门可以实现 非常高的精度、 不过、在数据表中找不到要求的精度、TI 也有闭环 AFE DRV411、 与 DRV401非常相似、 唯一的区别是探头 (磁通门或霍尔元件)、第一页的精度声明为最大0.2%、我只是想知道这两种方案之间的精度差异是多少?  

就像我理解的、闭环电流互感器 的结构是完全一样的、关键点应该是探头开环精度、能够更准确地报告零磁通、对不对?

非常感谢您的友好帮助和解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    ① μ A

     这是当 H 桥切换方向时、具有 PWM 控制功能的探头驱动图像。  数据表的"磁探头(传感器)接口"部分提供了更多说明。

    ②在正常操作期间 、占空比为50%、其宽度取决于探头的饱和度。  这与主控制器的频率无关。  在主器件改变的一段时间内 、此占空比将改变一个周期、同时补偿电流调整为对主器件进行补偿。

    ③  两者之间的差异主要是由于 磁场测量造成的。  两者都会使检测位置的场变为零。  磁通门具有更好的噪声和偏移、这就是它更准确的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Javier、请允许我根据您的答案进一步提出一些问题。

    ①、我进入了 "磁探头(传感器)接口"部分、详细的混淆点是如何使 IS 波形如此。

    根据共同理解、当电流增加时、可饱和电感应具有较小的电感、探针上具有50%占空比电压、电压/电流波形应在下方显示。 该 值不同于 DRV401数据表中的值。  

     (当 IP=0时,左侧为 IP>0时,右侧为 IP>0)

    ②,我可以完全理解  你 所描述的原则,然而我的意思是"严格 比例",代表知识产权和责任之间的关系,想知道它们是线性的还是完全非线性的?

    例如、如果 IP=0→占空比=50%、IP=1A→占空比55%、IP=2A→占空比60%、则为线性。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ① μ s、电压将类似于方波、但电流将在探头(电感器)饱和后达到峰值、然后电流 增加到比较器跳变的点。  当向电感器施加外部磁场时、它会改变电感器饱和的速度。  在正常工作期间、补偿线圈或变压器效应会始终将噪声恢复到50%。

    ②为此、器件应始终恢复到50% 线性什么是补偿线圈电流、因为这会将其恢复到50%、因此在稳定状态下、无论 IP 是什么、PWM 占空比都应恢复到50%。  由于整体环路增益是一个因素、因此存在一些小的变化、但在50%时应该可以看到这一变化。

    此致、

    Javier