大家好、
我使用 AFE3010进行30mA 漏电流感应。
我已在 GPB 上组装电路并进行测试、以便最终确定设计。
在检查 OUT 引脚时、我得到的波形是~150kHz、而不是数据表中显示的50Hz (图17)。
我已将 RFB 修改为5K 并使用1:1250的 CT。
此外、当特意通过漏电流时、电路不会跳闸。
请指南。
谢谢。
Haresh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hey Haresh:
您的线路电压是50Hz?
30mA 泄漏所需的跳闸时间是多少?
没有泄漏电流时、V_OUT 会是什么样子? 器件是否通过自检?
您是否愿意发送原理图? 如果这有效、您也可以私下告诉我。
要获得最慢的跳闸时间(~150ms)、您需要30mArms 来生成 OUT 上的波形、该波形以2.5V 为中心、峰值为~ 2.75V、谷值为2.25V、并且频率与线路相同。
主要频率分量为150kHz 的输出电压听起来就像振荡。 您可能希望增加 C3、这将有助于稳定 CT 阻抗的负载。
此致、
彼得
您还可以尝试增大 R6和 R7、而不仅仅是通过降低 R7来降低增益。 增大 R6的缺点是会在温度范围内增加增益非线性、并且会降低图18中所示的中性点到接地脉冲的放大率。 不过、CT 的阻抗可能会有很大差异、您需要验证您的系统。
我建议将 R6增加到100Ω Ω 或150Ω Ω、然后调整 R7以使阈值达到30mArms。 如果信号链仍在振荡、则增加 C3。 将增益设置为30mArms 跳闸后、根据图16检查 N-G 检测能力(如果您的系统需要 N-G)。
此致、
彼得