请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP468 我是否可以将采用 TO-220封装的 TIP31晶体管用作远程温度感应二极管?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否可以将采用 TO-220封装的 TIP31晶体管用作远程温度感应二极管?
应用手册 远程温度传感器晶体管选择指南 提供了以下指南:
TIP31A 数据表中的图12表明它不符合要求1。
谢谢。
任