大家好、
项目:二氧化碳气体检测仪项目,使用 LMP91000SD,目前有以下问题:
1)当气体浓度为0到30ppm 时、AD 值范围仅为0x2500。 如何提高它?
2)当添加30ppm 浓度气体时,上升缓慢,需要几个小时才能稳定下来。 去除气体时、降幅较小。 如何解决?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
樱桃、
如果我知道您正在使用的传感器的器件型号、那会很有帮助。 我可以告诉大家的是、LMP91000采用了跨阻放大器(TIA)。 RLoad 实际上是分流器。 TIA 测量通过 RLoad 的电压以测量传感器中的电流。 如果 RLoad 为100欧姆、您将具有最大的压降、因此它是最敏感的器件。 降低 RLoad 值会降低灵敏度、但为更高级别的测量提供更大的余量。 增益也很重要、因为它也会缩放测量值。 请尝试将 VREF 降低至20%、以获得更大的余量。 降低 RLoad 值并根据需要调整增益、以接近您要测量的最大电平。
解决的时间听起来并不正确。 您的偏见似乎是不正确的。 我建议下载此部件的软件。 您没有 EVM、但也不用担心。 打开软件并忽略它没有连接电路板。 查找与您拥有的传感器类型和器件型号接近的传感器。 它可能不准确、但这是可以的、因为您只需要将设置信息作为起点。 根据需要调整设置。