主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
我最近购买了 TDC1000-C2000EVM 以及1MHz 换能器(这是一款金属外壳)。
我的目的是将它用作液体识别装置、从固定距离测量液体声速。
在 GUI 用户指南中、我无法确定需要更改哪些设置才能使电路板输出正确的 ToF 值。
我有一个液体,声速为1500m/s (水),另一个液体,声速为1200m/s。
我的距离是6cm (因此12cm 可以让声音反射回来)。 这意味着我的飞行时间应该是80us 和100us。 但是、我的读数输出目前为30us、
我在 GUI 中使用了什么配置值、如何确定我需要哪一个? 是否有详细的数据表?
我的设置。 传感器正在接触液体(为清晰起见、此图中未显示该液体)