This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:热敏电阻阻阻值测量

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238060/tmp61-q1-thermistor-resistance-measurement

器件型号:TMP61-Q1

你好,员工

热敏电阻电阻测量

评估 TMP6131的 TO-92封装。

为了测量热敏电阻的电阻与温度、
万用表连接在两个端子之间进行测量。
能否使用此方法测量电阻?

这是为了检查它是否可以在没有大约200uA 偏置电流的情况下进行测量。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    TMP6131是基于硅的器件、而不是电阻器。 无法使用万用表测量"电阻"。 我们为客户提供有效电阻、以便轻松采用该器件、但正确的测量方法是使用电流/电压源进行偏置并测量器件上的电压。

    谢谢。

    哈伦