您好!
我使用的是 DPDT 继电器、而不是螺线管与 AFE3010。
在我的电路中、继电器线圈通过 SCR 控制。 线圈电阻为32K。
在测试此电路时、SCR 导通。 当我用另一个具有16K 线圈电阻的继电器更换继电器时、它工作正常。
详细介绍时、我发现问题是 SCR_TST 引脚造成的。 它检查 SCR 完整性测试。
请建议如何解决此问题。 我认为需要对 R11进行调优。 但是、如何调优。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 DPDT 继电器、而不是螺线管与 AFE3010。
在我的电路中、继电器线圈通过 SCR 控制。 线圈电阻为32K。
在测试此电路时、SCR 导通。 当我用另一个具有16K 线圈电阻的继电器更换继电器时、它工作正常。
详细介绍时、我发现问题是 SCR_TST 引脚造成的。 它检查 SCR 完整性测试。
请建议如何解决此问题。 我认为需要对 R11进行调优。 但是、如何调优。
尊敬的工程师:
加电后是否立即发生错误的 SCR 触发、上电5秒后是否会发生错误的 SCR 触发?
您可以通过悬空 SEL 引脚来测试这是否是 SCR 自检问题、这将禁用 SCR 自检。
如果问题仍然发生、则尝试通过使 SEL=floating 将 SCRTST 和 PH 引脚短接在一起。 如果这正常工作、则问题在于 SCRTST 引脚的连续、螺线管自检。
如果这两个因素都不会使错误的 SCR 触发消失、那么根本原因就在其他地方。 尽管您似乎不太可能通过降低线圈电阻来解决问题。
遗憾的是、 不管这是由定期 SCR 自检还是 SCRTST 的45kΩ 测试引起的、在任何线路电压下、调整 R11的电阻值都限制在69kΩ Ω 到5 Ω 之间。 您可以尝试这样做和/或放置一个100pF 的小电容一个 SCRTST 引脚。
我认为这要归功于连续自检、以及正周期内 SCRTST 与线路之间的阻抗太大、导致引脚错过测量过零。
请注意、由于对泄漏的敏感度、使用示波器探头测量此 SCRTST 引脚电压很困难、并且可能会产生一个误差。
此致、
彼得