This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:LM63问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239293/lm63-questions-of-lm63

器件型号:LM63

尊敬的团队:

我们 在 WiFi AP 产品上使用 LM63CIMA 来控制风扇、并使用 I2C 接口来控制 LM63CIMA。

 

但从数据表来看、LM63CIMA 仅支持 SMBus、并且 SMBus 和 I2C 之间的时序规格存在一些差异。

 

是否存在直接通过 I2C 控制 LM63CIMA 的风险?

我们已经完成了时序 测试、发现数据保持时间失败

我认为失败了、因为我们使用的是 I2C。  

I2C 未定义任何最小时序要求、但 SMBus 的最低要求 为300ns。 请告知。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是否看到 LM63 ACK 其地址?  是否能够从 ID 寄存器0xFF 读取0x41?

    我的经验是、当最小保持时间失败时、器件将不会响应。 I2C/SMBus 通常是兼容的;多年来、这些标准发生了变化、变得更加相似。 LM63于2003年发布、反映了当时适用的 SMBus 2.0规范。

    谢谢。