请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2112 主题中讨论的其他器件: FDC2214、 FDC1004
您好
FDC2112是否有任何适用的软件参考代码? 请将它们发送给我。
Thenks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hossein、
我们似乎没有任何 FDC2112的参考代码、但我们确实有可以下载的固件、以用于基于 FDC2214的参考设计、这是一个非常类似的器件。
固件可从 TIDA-00466:抗噪电容式接近传感器系统参考设计 页面下载。
因此您知道、我们推荐 FDC1004用于 FDC2xxx 系列的器件。
由于 EMI、客户难以使用 FDC2xxx 器件投入生产。
FDC1004具有有源屏蔽驱动器、有助于管理 EMI。
如果您想了解有关该器件的更多信息、请查看 E2E FDC1004常见问题解答页面。
此致、
约翰