This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:请将软件参考码发送给我

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2112, FDC2214, TIDA-00466, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238352/fdc2112-please-send-the-software-reference-code-to-me

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件: FDC2214FDC1004

您好

FDC2112是否有任何适用的软件参考代码? 请将它们发送给我。

Thenks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、

    我们似乎没有任何 FDC2112的参考代码、但我们确实有可以下载的固件、以用于基于 FDC2214的参考设计、这是一个非常类似的器件。

    固件可从 TIDA-00466:抗噪电容式接近传感器系统参考设计 页面下载。

    因此您知道、我们推荐 FDC1004用于 FDC2xxx 系列的器件。
    由于 EMI、客户难以使用 FDC2xxx 器件投入生产。

    FDC1004具有有源屏蔽驱动器、有助于管理 EMI。

    如果您想了解有关该器件的更多信息、请查看 E2E FDC1004常见问题解答页面。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    非常感谢您的支持、与 TI 门票一样、您的支持非常有价值。

    我有问题

    我设置了 fdc2112、但我不知道设置 OFFSET_CHX 值的值。

    在这里、我将偏移值设置为0x0000、并且我的 DATA_CHX 仅在11和12之间变化。

    非常感谢、

    Hossein Mirjalili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein、

    我不能肯定我理解你在问什么,为什么结果不好。

    您能否提供更多详细信息?

    此致、
    约翰