请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 您好!
我想使用 IWR6843AOP 中使用 DSP 的开箱即用演示固件、以便可以使用 BPM MIMO 和扩展的速度功能。
我´ve 从6843ISK 加载固件,一切正常,但检索到的笛卡尔坐标不正确。 我想这是由于两个器件之间的天线分布不同、计算得出的到达角是错误的。
在´ve 代码时、我看到有一个 ANTENTION_GETERMS.c 文件、因此我尝试在所有情况下更改并放入6843AOP 的值、但它似乎不起作用。 我一直在´m´ve ,文档,论坛主题等,我无法找到任何关于,我需要改变什么,使它工作.
是否可以在进行一些小调整后将6843ISK 固件用于6843AOP 中? 我需要更改什么?
谢谢你。
贡萨洛