我使用的是 PGA970EVM、波形发生器和带通滤波器存在问题。 生成的频率是波形生成设置(WFM)中设置的频率的一半。
在以下示例中、我已将 WFM 频率配置为1kHz (正弦波)。 当 在 引脚 TP27和 TP29 (即 S1P 和 S1N)上测量时、 频率看起来为 500Hz。
PGA970固件通过 GUI 进行配置、设置如下:
根据带通滤波器设置、带通滤波器能够允许中心频率设置为 1000Hz (250Hz 带宽)的信号-即使通过频率为500Hz 的波、 并且根据 ADC1上的结果、正确解调振幅(请注意、我已将生成波的输出 直接连接到 J3 (ADC1)以进行测试)。
我还使用函数发生器对其进行了复制、生成了1kHz 正弦波。 当带通滤波器的中心频率配置为1000Hz 时、我无法获得解调的振幅、但当配置中心频率为2000Hz 时、可以测量振幅。
为什么会发生这种情况?