请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM62A7、 OPT3001团队好,
我们使用 AM62a7芯片连接到 OPT3001以获得光强度。 现在我已经找到 opt3001的驱动程序文件、但我不知道如何修改 dts 文件。
请提供一个示例或指南来配置 OPT3001的器件节点、包括中断引脚(INT 引脚)的配置。 非常感谢。
该板的原理图如下所示:
Linux SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am62axx-evm-08.06.00.45-Linux-x86-Install.bin
期待您的回复!
此致,
约克