请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3006 在 数据表中、建议最大工作电压 为 Vdd = 3.6V、但绝对最大值约为6V。 在5V 电压下操作此功能是否有限制? 如果以5V 电压运行、与3.3V 相比有哪些缺点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 数据表中、建议最大工作电压 为 Vdd = 3.6V、但绝对最大值约为6V。 在5V 电压下操作此功能是否有限制? 如果以5V 电压运行、与3.3V 相比有哪些缺点?