请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5173-Q1 您好、请帮助。
请您确认 TMAG5173A1的正确器件标识。
我们目前正在开发一种在同一电路板上使用 TMAG5173A1和 TMAG5273B1的新产品、在手动装配时、我注意到这两种器件具有相同的标记。 查看了每个器件的数据表后、对于 TMAG5173器件、显示标记详细信息的部分似乎保留空白。
我假设5173的标记为"51A1"、5273的标记为"52B1"。
请您进行调查并确认。
谢谢!
-DM-