This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:原理图审阅

Guru**** 1137410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LM35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243910/lmt70-schematic-review

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: LM35

Hellow Expert,

我们已经在使用 lm35、我们计划从 lm35更改为 lmt70。

我们对原理图有一些问题。

请确认与连接到 LM35相同的方式连接到 LMT70没有问题。

1.将 LM35的输出端连接到 LMT70的 TAO。
2.将 LM35的+Vs 连接到 LMT70的 VDD。
3.连接到 VDD

您能检查一下并提供反馈吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、这些连接适用于 LMT70。  当然、请确保也已接地。   

    需要注意的另一点是容性负载、但 LMT70能够驱动高达1nF 的负载、其中 LM35仅支持高达50pF 的负载、因此 在使用 LM35所用的同一电路时、如果不采取任何预防措施、就可以正常工作。