This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:波形生成

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242039/pga970-waveform-generation

器件型号:PGA970

大家好、我想查询下面显示的 PGA970EVM:

1.要在初级侧激活交流信号、已配置波形生成、但仅当调制器时钟设置为"未复位"时才会生成交流信号。 对于 ADC (次级侧)上设置的调制器时钟与初级侧设置的波形生成相关、是否有相关解释?

2.能否提供初级侧波形生成的详细方框图和原理图,以及 GUI 中显示的所有已配置设置的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI 图像、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thevindra:

    我很惊讶地看到器件中的时钟有依赖关系。 如您所说、我在数据表中看不到有关它的任何内容。 从逻辑上讲、从器件设计的角度来说、如果 ADC (特别是调制器采样) 不能用于捕获结果、就没有理由使用波形发生器。 我想看看我能否提供更多有关这方面的信息。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢您的回复。 您是否获得了有关依赖关系的更多信息?

    此致、

    塞文德拉