This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:OPT4001DTSR

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244129/opt4001-q1-opt4001dtsr

器件型号:OPT4001-Q1

您好、TI 团队:

我正在进行 OPT4001DTSR 的内部封装注册过程、负责部分要求我提供 DTS 封装图中未描述的尺寸。

您能否在随附的 PDF 中用红色箭头标记外部端子的典型和最大尺寸?

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../Inquiry_5F00_OPT4001DTSR.pdf

D.哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期、我们将在本周晚些时候回来。 感谢您的理解!

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D. Hara、

    嵌入式引线的长度为0.10mm、因此您要查找的测量值为0.35mm - 0.55mm (典型值0.45)。

    谢谢!

    B·埃利奥特