This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:照度测试值误差过大

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002, OPT4001, OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244801/opt3002-the-illuminance-test-value-error-is-too-large

器件型号:OPT3002
主题中讨论的其他器件: OPT4001OPT3004

尊敬的专家:

我们在产品中将 OPT3002用作光传感器、并且 我们同时使用 TI OPT3002传感器对追踪器进行了测试、但根据照度计的参考数据、检测器不准确。  

我们通过两次迭代来执行了该测试。 一个是将一个灯泡挂在器件上、另一个是我们在器件和灯泡之间放置一根管子、以消除来自房间的环境光。  

我们将使用经过校准且精度为6%的照度计。 测试设置如下:

      

测试结果如下面的所示、产品(Solo 5G 传感器)与 参考照度计之间的误差非常巨大。

下图显示了我们产品的详细信息:

我的问题是、 这是窗口尺寸或光线折射造成如此大误差的原因吗? 还是测试方法问题? 请帮助提供一些解决方案的想法,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰斯、您好!

    OPT3002没有光学滤波器、因此它不会测量照度、而是会根据其频谱响应测量 W/cm^2。 对于照度测量应用、建议使用 OPT3004和 OPT4001。

    谢谢!

    B·埃利奥特