您好!
我想将 TMP468与湖岸二极管 DT-670系列进行低温温度测量。 下面是 DT-670系列校准二极管的链接:DT-670硅二极管( lakeshore.com )
μA 遥感器选型应用指南:在最低感测温度下,集电极电流为120 μ A 时,基极-发射极电压应低于0.95V。 我想这对于低于120开尔文的温度测量不起作用。 您能不能建议您 采用任何方法 从此 IC 获取绝对电压输出、或者您的产品系列中是否有任何其他产品可以执行此任务。 在我的应用中、我希望测量高达4开尔文的低温温度、在较高的一侧测量高达400开尔文的低温温度。
此致