This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:OPT3007和 OPT 3001是否可以使用相同的代码?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247156/opt3007-does-opt3007-and-opt-3001-can-use-the-same-code

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他器件:OPT3001

大家好、

OPT3007和 OPT3001是否可以使用相同的软件代码? OPT3007和 OPT3001之间的区别是什么。

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    OPT3007具有0x45的固定地址、而 OPT3001地址可通过 ADDR 引脚配置。 考虑到这一点、器件是软件兼容的。

    唯一的其他区别是 OPT3007采用 PicoStar (6引脚)封装、而 OPT3001采用 USON (6引脚)封装。 OPT3007是一款尺寸更小的器件。

    谢谢。

    哈伦