您好
我解析帧头但得到 CPU 周期0。
我需要使用此变量进行时间戳计算。
您如何在应用程序工作流程中对其进行衡量?
CPUCYLE:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帧编号:
289 290 292 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 313 315 316 317 319 319 319 319 319 319 319 320 321 322 322 323 323 324 325 327 328 329 330 332 332 332 332 332 332 333 334 333 335 336 336 337 336 337 338 338 338 338 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 366 367 369 370 371 371 372 372 372 372 373737373737373737373737373737373737338338384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 421 423 423 424 424 424 424 424 424 425 426 427 426 427 429 430 431 432 433 434 434 436 436 436 437 437 438 439 440 441 442 443 444 450 451 453 455 456 457 458 459 461 463 464 464 466 467 469 470 471 472 473 474 475 476 477 479 480 481 482 483 483 484 485 486 487 488 488 488
已使用:Presence cfg 文件
请在紧急情况下进行调查。
此致
阿迪亚