This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:在磁尺中应用

Guru**** 1279270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG6180-6181EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248613/tmag6180-q1-application-in-magnetic-ruler

器件型号:TMAG6180-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG6180-6181EVM

有一个 KMXP2000的 AMR 位置传感器、可以在磁尺终端设备上使用。 此外、TI 是否有类似的解决方案? TMAG6180是否可以工作?

https://www.farnell.com/datasheets/3970255.pdf

下面介绍了如何在磁场中设置磁传感器。 TMAG6180如何使用此设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我们尚未遇到许多用户希望以这种方式实施 TMAG6180的情况、但我们通过将该器件安装在运动控制器上的磁带旁边进行了一项粗略的初步测试。

    使用2mm 间距的胶带、我们能够在使用 TMAG6180-6181EVM 时在动子沿60mm 距离行驶时观察到以下情况:

    我们看到、非线性主要来源来自动子从停止状态开始移动时的加速度、这是一个相当线性的响应。

    PCB 安装在磁带上方、空气间隙很小、

    谢谢。

    斯科特