This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:间歇性报告-256值1000次读取中有5次

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243458/tmp468-reporting--256-value-intermittently-5-out-of-1000-reads

器件型号:TMP468

您好!

我们使用此组件来检测 OCTS。 我们间歇性地获得-256 (打开)读数...大约是1000次尝试中的5次。 我们使用8个位置中的4个位置。 我们将测试四个样本、仅在站点0上看到间歇性故障、在 TMP468上该站点为 D1。

请告诉我们原因可能是这样。

谢谢。
索哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soham:

    感谢您在传感论坛发帖。

    您能否提供原理图和逻辑分析仪捕获的-256个读数? 这将有助于我们进一步调试问题。

    此致、
    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:


    这是原理图。 C76、C79、C80、C81电容器已更改为0欧姆电阻器。 此页中的所有二极管连接到边缘连接器引脚、该引脚连接到 DUT 所在的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于逻辑分析仪的捕获、我可以在下周尝试获得它...不过、由于故障是间歇性的、可能很难做到。 我还会检查 RSOP 寄存器以查看当我们得到虚假读取时是否触发该行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soham:

    您所连接的原理图没有出现问题、但它没有显示每个通道的二极管连接。  TMP468可能检测到 D1上的间歇性故障情况;请注意、当检测到短路情况时、器件会报告-256°C。  

    此致、

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是测量后未进行重置、导致读数错误。

    谢谢。
    索哈姆