请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170-Q1 主题中讨论的其他器件:TMAG5170、TMAG5170D-Q1
大家好、
我们如何 考虑 "表7-4中所示的偏移地址。 TMAG5170寄存器"?
"图7-10. SDI 线路的32位帧定义"包括"访问寄存器的七位地址"。 另一方面、"表7-4. TMAG5170寄存器"仅具有"偏移"地址。
我们是否可以考虑 "表7-4中显示的"偏移"。 TMAG5170寄存器"、如 "图7-10所示、"用于访问寄存器的七位地址"。 SDI 线路的32位帧定义"? 例如、"system_config"地址 n 为"2h"、是否正确?
此外、还有一个与 TMAG5170D-Q1相同的问题、您能否对此进行确认?
此致、
大内町