主题中讨论的其他器件:IWR6843、、、 MMWAVEICBOOST
专家、您好!
在查看我的询问后、您能否对每一项都发表您的评论?
1. UART 端口(V16、U16)是否可在程序下载模式下用于程序下载、在工作模式下用于外部通信?
2. 我们可以使用哪个引脚进行 RS-232通信?
IWR6843是否支持 RS-485通信?
4.是否需要使用外部 EEPROM (U6/CAT2408)?
5.我是否能够理解以下 SOP 配置模式?
-。 功能模式:产品操作模式
-。 Flash Mode:程序下载模式
-。 MMWAVEICEBOOST 模式:使用 JTAG 的程序下载调试模式
6.在 IWR6843AOP 数据表中、GND 分别具有 VSSA 和 VSS、但 GND 集成在电动汽车电路中。 它可以集成和设计吗?
7.我需要此器件的硬件设计检查清单。
此致、
迈克尔