This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:DRV5056工作电源电流

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251727/drv5056-q1-drv5056-operating-supply-current

器件型号:DRV5056-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5056DRV5032

您好!

我想了解电源电流值。 该传感器在环境温度下通常获取~6mA 的电流。

随着温度的变化、电源电流会遵循该曲线。 (VCC=5V)

考虑到上述理解、为什么将10mA 作为最大电源电流值?


10mA 是指另外一些条件吗? 这是否与零件间差异有任何关系、如何解决这一问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathmesh:

    由于制造变化、最高工作温度和寿命漂移、10mA 是最坏的情况。  我认为这甚至可能是一个保守的警戒带。  对于与电流相关的寿命漂移、我不知道有任何计算该漂移的规格。  我会向我的团队进行核实、看看他们是否对此有任何进一步的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回复。

    当然、请检查并告知我。
    平均而言、如果所有条件都受到限制、我们可以确保遵循给定的电源电流图、例如 环境温度、Tj 等 、这样 电源电流恒定 每个温度直至125°C?
    您能否确认电源电流将 常量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    您是否 具有具有电源电流常量的相同 IC 不同器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathmesh:

    我想您会问、DRV5056的工作特性是否与 DRV5032开关类似、在该开关中、各种内部电路块都具有功率占空比。  这种运行将导致在 tActive 时间内出现峰值工作电流、且 ICC (Ave)相对较低。  DRV5056没有这种功能、这也是 DRV5056比 DRV5032消耗更多电流的部分原因。  如果电源稳定且温度稳定、则对于 DRV5056而言、电流应保持稳定。