This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP9A00-EP-EVM:GUI 和硬件连接错误

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP9A00-EP-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251912/tmp9a00-ep-evm-gui-and-hardware-connection-error

器件型号:TMP9A00-EP-EVM

您好!

我目前正在测试 TMP9A00-EP-EVM。 我使用的是 TI 库中提供的 GUI - https://dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP9A00-EP-EVM。 我需要能够长时间持续地从 GUI 中读取(ADC 输出)。 但是、当我在30秒内开始读取值时、输出将冻结、我将收到"硬件未连接"错误。 到目前为止、唯一的解决方案是拔下并再次插入 USB 连接、这将继续在其上次关闭的位置继续 GUI 输出、直到它在运行30秒后出现另一个"Hardware Not Connected (硬件未连接)"错误。 我已经尝试了来自 TI 云的网络 GUI 以及 GUI Composer 的离线安装版本。

是否有办法解决这种 GUI 停止的问题? 目标是使 GUI 持续运行、且 EVM 在连接后不会被触及。

谢谢。

怀亚特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们经常收到关于由于 I2C 错误而导致 I2C 断开的 EVM 的投诉。 我在该器件上没有看到断开连接、该器件不使用 I2C。  

    您是否正在使用"尽可能快"的刷新率?  

    您是否正在将注意力从应用上移开? 浏览器希望通过暂停未使用的选项卡来保存资源。 我预计这会发生在在线版本、而不是离线版本。

    若要捕获在断开连接时可能报告的任何错误、请按 F12键打开调试器。 这在在线或离线版本中可用。 导航至"Console"选项卡、粘贴以下内容并按 Enter。

     

    gc.console.setCookie("USB2ANY",5)

    您应该开始看到所有硬件活动均打印为蓝色。  

    请报告您遇到的任何错误消息。

    请注意、以下操作将禁用调试消息的打印。

    gc.console.setCookie("all", 0)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我发布了 v1.0.2的 TMP9A00-EP-EVM、该版本可能会解决 USB 传输中的缓冲区溢出问题。 试一下、让我知道它是否能解决您的问题。

    https://dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP9A00-EP-EVM

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任用户:

    我 试用了 TMP9A00-EP-EVM 的 v1.0.2、它已修复了此问题。 现在、我可以使用"尽可能快"/任何其他刷新率、而不会出现"硬件未连接"错误。

    谢谢!

    怀亚特