This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:无法将 LMP913000与 MSP-EXP430F5529LP 连接

Guru**** 1099700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248166/lmp91300-unable-to-connect-lmp913000-with-msp-exp430f5529lp

器件型号:LMP91300
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

尊敬的先生:

我们将根据上述原理图、尝试通过 SWIF 连接将 LMP91300与 MSP-EXP430F5529LP 连接起来。

我们遵循随附的 pdf 文件并在 pdf 文件中安装了提到的驱动程序

e2e.ti.com/.../MSP430F5529-LaunchPad-Development-Kit.pdf

e2e.ti.com/.../0763.LMP91300SWIFEVM-User-Guide_5F00_2013_2D00_10_2D00_09.pdf

我能够在设备管理器中检测到连接的驱动程序

但在 Explorer 中无法检测为存储设备

然后我尝试使用 UI 进行连接、但无法根据附加的映像检测到设备

请引导我、无法连接的可能原因是什么。

--

谢谢。此致、

D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    感谢您的发帖。
    我会仔细研究您的问题、并会在周一由 COB 发布更新此主题。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    等待您的反馈。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    MSP430是一个独立示例、并不旨在支持 GUI。

    GUI 需要 TI 已停产的 SPIO 板。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    借助 SPIO 板的参考、我已经管理了板中的特定部分。

    请分享我们的电子邮件 ID、我将分享我们的原理图。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    您可能已经看过该文档、但这里有一个早期的 E2E 主题、其中包含一些资源链接、这些资源可能会提供帮助:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624328/lmp91300-evaluation-board-and-programming-evaluation-board-lmp91300swifevm

    如果有任何帮助、请告诉我。

    同时、我将关闭此主题帖、通过私密消息向您发送朋友请求。
    请接受请求,我们可以私下交换信息。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的建议。

    我们在开始设计时仅参考了相同的链接、同时加载了 "islmp91300_RV_strm.txt"固件。 但我们无法通过 UI 连接。

    请帮我解决。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    我们很确定根本原因是 UI 旨在与 SPIO-4板配合使用。
    我将更深入地研究这一点、以确保我们不会忽视明显的问题、并将在星期三通过 COB 更新此主题。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我给您发送了私人消息、请看一下。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    等待您的反馈。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请引导我们,等待您的反馈。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyesh、

    我 与同事进行了磋商,并搜索了档案,但却找不到任何参考资料来说明您想要做什么。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我给您发送了私人消息、请对此进行回复。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    问题已解决。

    谢谢你。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔