This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:当温度超出0~70°C 时、HDC3020的精度是多少?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254469/hdc3020-what-s-the-accuracy-of-the-hdc3020-when-temperature-outside-of-the-0-70c

器件型号:HDC3020

大家好、

HDC3020数据表表示这是一种-40~125C 的材料、但图表仅显示了0~70C 以内的精度。  

您能否在温度< 0C 和> 70C 时提供规格? 我的客户正在请求此数据。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    非常感谢您的咨询。

    我们确实有一些可以分享的其他信息、但是我们目前无法在开放论坛上分享这些信息、因此我将直接通过电子邮件联系以继续交谈、并暂时关闭该主题。

    此致、
    维克多·所罗门