This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:Linux 上的 AWR6843AOPEVM 毫米波雷达集成

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242809/awr6843aopevm-awr6843aopevm-mmwave-radar-integration-on-linux

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP

您好!

我们正在着手一个项目、其中我们计划使用 AWR6843AOP EVM 单芯片毫米波雷达传感器。
作为初始测试、我们在 code composer studio 中编译示例应用'tastage_mount_occupancy'并刷入至
进行编程。 我们在 Windows 上使用 OST_VOD_visualizer 应用程序成功测试了该特性。
我们计划在我们的目标硬件(即 Linux 环境)上演示相同的应用。
您能帮助我们在 Linux 环境中复制和测试相同的内容吗? 目前、我们已在
在 Windows 环境中使用毫米波演示可视化工具应用。 我们如何在 Linux 上测试它? 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avani:  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!  

    请在此处查看 Linux 版本的毫米波 SDK 下载: https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-SDK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Josh。

    我们已经有 SDK。 但是、我们如何在 Linux 上使用"Castage_VOD_visualizer"测试应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瓦尼-  

    很抱歉响应出现延迟-您能详细说明您遇到了什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Josh、您好!
    我们已在主机 Windows 计算机上刷写并测试了毫米波 SDK 中提供的"'OVERHEAD_MOUNT_OLAY"示例应用程序。
    我们使用了输出文件'OTAST_VOD_visualizer.exe'通过雷达将占位检测可视化。
    现在、我们将尝试使用 Linux 主机来演示相同的应用。 我们计划使用运行 Linux OS 的嵌入式硬件。
    我们将使用 USB 接口将雷达传感器集成到硬件上。 我们如何将显示 Linux 上占位检测的类似屏幕(如使用 visualizer 应用程序在窗口中看到的)可视化?
    您可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avani:  

    在 Doxygen 中、您可以查看演示如何通过 UART 输出以实现可视化。  

    C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html  

    该演示也包含以下应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/tidue95a/tidue95a.pdf