This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:nError_IN

Guru**** 1135360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253664/awr2243-nerror_in

器件型号:AWR2243

AWR2243数据表:

nError_IN P7 I 开漏
器件的失效防护输入。 错误输出来自
任何其他器件会在误差源
器件内部的信令监控模块以及
可通过固件采取适当的措施

此引脚在雷达中的用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要任何其他传感器或系统发生任何故障、可以使用此引脚向雷达 MSS 通知这些故障。 如果您的应用中没有此类用例、则可跳过此部分。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。