This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100-Q1:默认地址

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339657/tmp100-q1-default-address

器件型号:TMP100-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP100

您好!

在我们的电路板上、TMP100传感器在 ADD0上带有一个上拉电阻器、并且 ADD1悬空。

因此、我们预期从地址为1001111 (0x4F)。 在我们的测试程序中、为了测试传感器是否正确连接、我们检查 I2C 总线上是否有地址为0x4F 的器件。

在我们的上一批 PCB 中、未安装上拉电阻器(EMS 问题)。 不过、在我们的测试期间、仍然可以在每个板上通过从器件地址0x4F 来检测器件。 因此、我想知道 ADD0和 ADD1的这个无效组合(均悬空)是否会导致0x4F 地址? 因为您的数据表中没有提到它。 在这种情况下、我们无法检测到此默认配置。

此致、

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我可以确认、在两个地址引脚悬空时、器件会根据其内部逻辑默认为0x4F。 没错、除非实施某种类型的检测电路或目视检查(如果可能)、否则您将无法检测到 EMS 问题、但对于 TMP100功能、器件不会受到影响。

    此致、

    西蒙·罗哈斯