请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1642、 UNIFLASH
我已经浏览了相关文档。 显示"我需要刷写 EVM、必须使用一些 SKD 进行刷写。" 但是、如果我刷写 SDK、它将无法正常工作。 我曾尝试使用不同版本的 SDK 对其进行刷写、但没有工作正常。
此处显示.bin file 表示这不是用于刷写到 AWR1642的有效文件:0x43525052。
是否有方法了解哪个版本兼容并可视化演示。
因为我必须在云可视化工具中选择 SDK 版本。
我已附上 Uniflash 的错误 pic 供您参考。