This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:可配置 CSI 引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1292774/awr2243-configurable-csi-pins

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:AWR2944

您好!

我是否从数据表中正确理解这一点、即可以通过内部多路复用将 CSI 数据通道和时钟通道配置为不同的引脚(以调整信号以实现更好的布局布线)?

如果是、您能告诉我、这可能会发生在哪个寄存器中?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    AWR2243在引脚方面无法重新配置、这意味着该器件没有 pinmux、这就是没有引脚多路复用表的原因、正如您在 AWR2944器件中看到的那样、但即使在该器件上、CSI2和 LVDS 线路也具有专用的引脚