This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:毫米波控制初始化失败

Guru**** 2481955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281288/iwrl6432boost-mmwave-control-initialization-failed

器件型号:IWRL6432BOOST

您好、L6432 CHAMP

我的客户在了解 L6432 EVK 的同时尝试测试 L6432 SDK Visualizer。 他们在"Configuration Selection"选项卡中选择了"Low Power Presence Detection"。

并选择"Send Sele4cted Config"按钮、则会出现以下错误。

-毫米波控制初始化失败

-引导校准失败

您能找出问题原因吗? 是否需要重新编程 Image (图像)和 ATE Cal 数据?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack。

    这绝对是您可以尝试的。  我还会再次检查您的 SOP 开关设置是否正确以及是否已针对功能模式进行设置。  此外、您能否提供您正在使用的 SDK?