尊敬的专家:
我正在测试 AWRL1432开发板的性能。
配置的最大距离约为85米。 配置参数如下:

在 mmw Demo_Transmit 45edOutputTask 函数中、我通过串行端口输出所有移动点云(速度大于0.5m/s):

我将角反射器保持在远离雷达的位置、然后以大约1.5m/s 的速度靠近雷达。 环境中的其他移动目标不会产生干扰。
我发现稳定的检测距离只有大约20米、但即使在40米的位置、SNR 也高于20米。
附加的是点云数据。 是否有其他情况限制点云的检测结果?
e2e.ti.com/.../point-cloud-data.txt
谢谢!