请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 主题中讨论的其他器件:IWRL6432
工具与软件:
尊敬的专家:
低功耗 IWRL6432在我们的项目中看起来非常有趣。 在 TI 毫米波感应估算器中对其进行评估时、我遇到给定距离库的带宽不符合要求。
对于短程和远距离配置中的默认值、带宽已经比理论上应该的带宽小得多、
对于5cm 距离库、有效带宽为3000 MHz;对于10cm、根据基本关系 dr = C/2/ BW、有效带宽为1500 MHz。
整个传输带宽应甚至更大、因为它等于 BW_FULL = Svco * Tramp。
但我看到5厘米距离箱的1564 MHz 和10厘米的489 MHz。这肯定是不正确的,工具应该仔细修改。
希望这对您有所帮助。
此致、
Timofey