This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010054:无法编辑 DAB 参考模型上的 HRPWM 频率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1069690/tida-010054-inability-to-edit-hrpwm-frequency-on-the-dab-reference-model

部件号:Tida-010054
“线程:PowerSuite”中讨论的其它部件

问候,请我正在研究 TI  的“DAM_F28004x 参考模型”,开关频率设置为100kHz,上限和下限分别为120kHz 和80kHz。切换频率只能通过 PowerSuite GUI 选择。我的问题是, 我想使用小于80kHz 的切换频率(这是此参考设计的最小值)。那么,我可以在哪里编辑代码以接受超出定义范围的频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在 SDK 发布的软件包 SW 中,有一个加载 nonpowerSUITE 项目的选项。 因此,您可以修改最小,最大和标称切换频率。   

    您可以创建一个新的工作空间,并选择如下所示的 nonpowersSUITE_project:

    然后将显示 nonpowerSUITE 项目:  

    这样您就可以修改 dab_setting.h 中的 freqs  

    此致

    雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!!! 非常感谢。太完美了!