请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-01527 “线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1
大家好,
是否有人将用于 PGA411-Q1解析器的 PGA411.h 和 PGA411.c 设备驱动程序文件发送到数字转换器 IC 或链接到可以下载这些文件的位置? 我在 这个线程 CCS/PGA411-Q1上找到了这个链接 http://www.ti.com/tool/TIDA-00796:我能得到 PGA411.c 和 PGA411.h 吗? 。 但这是我在那里找到的唯一软件包 TIDA-01527_example_Firmware–TIDCEL0.ZIP (499K) ,该 zip 文件不包含这些文件中的任何一个。 我认为相关链接可能已更新。 请有人帮助我找到这些库文件。 提前感谢您的帮助。
此致。
加扬。