您好,
Tida-010054包括一个软件和硬件开发套件。 在我阅读和检查例程时,我发现 ADC 配置方面存在一些问题。 该函数在 源文件 DAI_HAL_setupADC(void)中为 void DAI_HAL_setupADC(void),如下所示。
我的问题是:
1.为什么主电压的 S&H 时间是40,但 所有其他三 个信号的 S&H 时间都是30?
主电压和秒电压分别使用 ADC_C 和 ADC_B,主电流和秒电流相同,四个信号的触发源相同,即 EPWM1_SOCA。 如果 主电压的 S&H 时间为 30,则四个信号的 S&H 时间相同。 那么,为什么不将 主电压和秒电压的 SOC 值配置为0, 主电流和秒电流的 SOC 值配置为1,这会轻松实现同步采样? 此外,既然 PRM 和 SEC 两端不使用相同的 ADC 模块,那么将 SOC 值设置为0,1,2,3就毫无意义了。 这项操作既不能实现扣押采样,也不能实现更好的同步采样。
此致
济济会语
---
liuzijian@zju.edu.cn