This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:工作电压为220V

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091786/tidm-solaruinv-working-at-220v

部件号:TIDM-SOLARUINV

团队成员,您好!

客户正在评估 TIDM-SOLARUINV板。  

我们希望进一步了解220V 50Hz输出的利用率。

是否需要进行任何更改?

它是如何在220V电压下进行评估的?

谢谢,此致,

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需更改。 按照用户指南中的说明进行操作。 使用模拟滤线栅(详见用户指南)或实际滤线栅模拟器(设备)测试滤线栅注入操作。

    Shamim