请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.1088万 工具/软件:TI C/C++编译器
我遵循 TIDA-0.1088万 参考设计,对于JTAG编程,我使用Xilinx JTAG至USB电缆从主板连接到我的PC。 我的PC可以准确地检测到电缆,但当我尝试按照指南第6节中的说明下载和调试项目时 ,会出现以下错误
"在 指定的COM端口上找不到MSP-FET430UIF:(初始化),端口=USB,版本=0xffffff"
"致命错误:无法重新初始化。 会话已中止"
请指导我如何使用此电缆正确下载项目,因为这是我目前唯一的选择